990-5910G-004

Isolér en enkelt UPS i parallelsystemet

Følg denne procedure, hvis du vil slukke én af UPS'erne i et aktivt parallelsystem.

BEMÆRK: Før du begynder på proceduren, skal du sikre, at de resterende UPS'er kan forsyne lasten.
BEMÆRK: Betjen kun en afbryder, når den tilhørende indikatorlampe for afbryder lyser.
  1. Tryk på Kontrol > Guidede sekvenser > Luk en UPS ned i et parallelt system, og følg vejledningen på displayet på denne UPS.
  2. Generisk nedlukningsprocedure:
    BEMÆRK: Følgende er generiske nedlukningsprocedurer. Du skal altid følge vejledningen i de guidede sekvenser, som passer til dit system.
    1. Vælg Kontrol > Vekselretter > Sluk vekselretter, eller tryk på Sluk vekselretter (hold nede i fem sekunder) på sektionen for kontrolenheden på systemniveau på denne UPS.
    2. Åbn enhedens udgangsafbryder UOB til denne UPS.
    3. Åbn indgangsafbryderen til den statiske switch SSIB til denne UPS (hvis til stede).
    4. Åbn batteriafbryderen/batteriafbryderne til denne UPS.
    5. Åbn enhedens indgangsafbryder UIB til denne UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?