990-5910G-015

Az akkumulátormegoldás konfigurálása

VESZÉLY!
áramütés, robbanás vagy elektromos kisülés veszélye
Az akkumulátor beállításait csak az akkumulátorokat, az akkumulátor konfigurálását és a szükséges óvintézkedéseket ismerő szakember adhatja meg.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.
  1. Érintse meg a Konfiguráció > Akkumulátor lehetőséget.
  2. Válassza ki az akkumulátormegoldás típusát.
    1. Válassza a Standard lehetőséget, ha szabványos Galaxy VS akkumulátormegoldással rendelkezik, és válassza ki az adott akkumulátorkonfigurációnak megfelelő kereskedelmi hivatkozást a legördülő listából.
    2. Válassza a Moduláris lehetőséget, ha moduláris Galaxy VS akkumulátormegoldással rendelkezik.
    3. Válassza az Egyéni lehetőséget, ha egyéni akkumulátormegoldással rendelkezik.
  3. Koppintson az Ált. beállítások lehetőségre, és állítsa be a következő paramétereket:
    MEGJEGYZÉS: Koppintson mindegyik lapon az OK gombra a beállítások mentéséhez, és koppintson a nyíl szimbólumra a következő lapra való továbblépéshez. A moduláris akkumulátormegoldások esetében csak az első három beállítás érhető el.
    Akkumulátormegszakítóhoz csatlakoztatott akkumulátorszekrények száma/Moduláris akkumulátorszekrények száma Beállíthatja az egyes akkumulátormegszakító eszközökhöz csatlakoztatott akkumulátorszekrények számát/Beállíthatja a UPS-hez csatlakoztatott moduláris akkumulátorszekrények számát.
    Alacsony futásidő figy (mp) Beállíthatja a hátralevő futásidőre vonatkozó küszöbértéket (másodpercben), amelynél az alacsony futásidő figyelmeztetése aktiválódik.
    Töltési kapacitás (%) Beállíthatja a maximális töltöttségi szintet (százalékban) a UPS névleges teljesítményéhez képest.
    Minimális küszöbérték (°C) Beállíthatja az akkumulátor legalacsonyabb elfogadható hőmérsékletét Celsiusban vagy Fahrenheitben. Ha a hőmérséklet a küszöbérték alá csökken, aktiválódik egy riasztás.
    Maximális küszöbérték (°C) Beállíthatja az akkumulátor legmagasabb elfogadható hőmérsékletét Celsiusban vagy Fahrenheitben. Ha a hőmérséklet a küszöbérték fölé emelkedik, aktiválódik egy riasztás.
    Automatikus gyorstöltés mód Válassza ki, ha engedélyezni szeretné az automatikus gyorstöltés módot. Ez a funkció automatikusan átkapcsolja a töltőt gyorstöltési módba, miután a rendszer akkumulátorról működött.
    Ciklikus töltési mód Válassza ki, ha engedélyezni szeretné a ciklikus töltési módot.

    A ciklikus töltés során váltakozva követik egymást a csepptöltési és a tétlenségi időszakok. A funkció révén folyamatosan fenntartható az akkumulátor töltöttségi állapota anélkül, hogy az akkumulátort folyamatos csepptöltéssel terhelné.

    Tesztinterv minden Beállíthatja, hogy a UPS milyen gyakran végezzen akkumulátortesztet.
    H. t. n. Beállíthatja, hogy a hét melyik napján fusson az akkumulátorteszt.
    T. i. i. Beállíthatja, hogy az adott napon melyik időpontban fusson az akkumulátorteszt.
  4. Csak az egyéni akkumulátormegoldások esetében: Koppintson a Spec. beállítások lehetőségre, és állítsa be a következő paramétereket:
    MEGJEGYZÉS: Koppintson mindegyik lapon az OK gombra a beállítások mentéséhez, és koppintson a nyíl szimbólumra a következő lapra való továbblépéshez.
    Akkumulátor típusa Kiválaszthatja az akkumulátor típusát.
    Akk kp csatlak Kiválaszthatja, hogy van-e csatlakoztatva egy akkumulátor-középpont.
    Hőm megfigy kikapcs Kiválaszthatja, ha le kívánja tiltani az akkumulátor hőmérsékletének figyelését.
    Akkumulátorkapacitás blokkonként (Ah) Beállíthatja az akkumulátorkapacitást akkumulátorblokkonként (amperórában) az egyes akkumulátormegszakító eszközökhöz csatlakoztatott akkumulátorbankokhoz.
    Párhuzamos akkumulátorstringek száma Beállíthatja a párhuzamosan csatlakoztatott akkumulátorstringek számát az egyes akkumulátormegszakító eszközhöz csatlakoztatott akkumulátorbankokhoz.
    Akkumulátorblokkok száma stringenként Beállíthatja az akkumulátorblokkok számát akkumulátorstringenként.
    Akkumulátorcellák száma blokkonként Beállíthatja az akkumulátorcellák számát akkumulátorblokkonként.
    DC feszültség akkumulátorcellánként (V) Beállíthatja a töltési feszültséget akkumulátorcellánként a Csepptöltés funkcióhoz.

    A csepptöltés az alapszintű töltési funkció, amely bármilyen típusú akkumulátornál használható, és a töltő automatikusan elindítja.

    Beállíthatja a töltési feszültséget akkumulátorcellánként a Gyorstöltés funkcióhoz.

    A gyorstöltéssel gyorsan, rövid időn belül feltölthetők a lemerült akkumulátorok.

    Beállíthatja a töltési feszültséget akkumulátorcellánként a Kiegyenlítő töltés funkcióhoz.

    A kiegyenlítő töltéssel kiegyenlíthetők a nem egyenlő mértékben lemerült nyitott cellás akkumulátorok. Az elérhető töltési módszerek közül ez érhető el a lehető legmagasabb feszültségi szinthez. A kiegyenlítő töltés során a nyitott cellás akkumulátorokból víz párolog el, amit a töltés végeztével pótolni kell.

    Töltés időtartama (mp) Beállíthatja a töltés időtartamát másodpercben a Gyorstöltés és a Kiegyenlítő töltés funkciókhoz.
    DC leáll. fesz. akkumulátorcellánként (V) Beállíthatja azt a feszültségi szintet akkumulátorcellánként, amelynél az akkumulátort le kell állítani.
    Névleges hőmérséklet (°C)/Névleges hőmérséklet (°F) Beállíthatja a névleges hőmérsékletet Celsiusban vagy Fahrenheitben.
    Töltés áramerőssége Beállíthatja a töltés áramerősségét.
    Gyorstöltés enged. Válassza ki az akkumulátorok gyorstöltésének engedélyezéséhez.

    A gyorstöltéssel gyorsan, rövid időn belül feltölthetők a lemerült akkumulátorok.

    Akk teljes lemer eng Válassza ki az akkumulátorok teljes lemerülésének engedélyezéséhez, amikor a UPS akkumulátorról működik. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az akkumulátorok a normális javasolt értéknél is alacsonyabb feszültségig merüljenek. Vegye figyelembe, hogy ez károsíthatja az akkumulátorokat.
    Akkumulátor aut. leválasztásának enged. Válassza ki az akkumulátorok automatikus leválasztásának engedélyezéséhez. Ha a UPS-rendszer kimenete kikapcsol, és nem lehetséges az akkumulátorok töltése, ez a funkció az akkumulátorok teljes lemerülésének elkerülése érdekében aktiválja az akkumulátormegszakító eszközöket a következő idő letelte után:
    • Két hét.

    • 10 perc, ha az akkumulátorcella feszültségi szintje a kikapcsolási szint alatt van.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.