990-5910E-015

Magas hatásfokú üzemmód konfigurálása

  1. Koppintson a Konfiguráció > Magas hatásfok elemre.
  2. Válassza a Magas hatásfokú üzemmód lehetőséget: Letiltás, ECO mód vagy ECOnversion.
    MEGJEGYZÉS: Az ECO mód engedélyezéséhez forduljon a Schneider Electrichez.
  3. Ha lehetséges, válassza az ECOnversion harm torz kiegy lehetőséget.
  4. Válassza a Magas hatásfokú ütemezés lehetőséget: Aktív ütemezés szt, Mindig aktív vagy Soha nem aktív.
    1. Az Aktív ütemezés szt esetében koppintson az Ütemezés elemre, és szükség szerint engedélyezze az ütemezés(eke)t.
QR code for this page

Ez hasznos volt?