990-5910G-015

A UPS-bemenet konfigurálása

MEGJEGYZÉS: A UPS helyes működéséhez kötelező végrehajtani ezt a konfigurációt.
  1. Koppintson a Konfiguráció > UPS lehetőségre.
    1. Állítsa a Betáplálás beállításai beállítást Egyszeres betáplálás vagy Kettős betáplálás értékre.
    2. Válassza az Inverter automatikus indítása lehetőséget, ha engedélyezni szeretné ezt a funkciót. Ha az Inverter automatikus indítása funkció engedélyezve van, az akkumulátor lemerülését követő leállást követően az inverter automatikusan bekapcsol, amint a bemenetre újra feszültség érkezik.
      VESZÉLY!
      Áramütés, robbanás vagy elektromos kisülés veszélye
      A UPS-en végzett bármilyen munkálat végzése előtt gondoskodjon a megfelelő kizárásról/kitáblázásról. Ha a UPS-en engedélyezve van az automatikus indítás, akkor a betáplálás visszatérésekor a UPS automatikusan újra fog indulni.
      Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.
    3. Állítsa a Transzformátor jelen van beállítást Nincs transzformátor jelen, Bemeneti transzformátor vagy Kimeneti transzformátor beállításra.
  2. Koppintson az OK gombra a beállítások mentéséhez.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?