990-6161A-037

连接 UPS(额定功率大于 100 kW)的电源线

注: 电源布线方式取决于 UPS 系统中的模块电池柜数量。

两台模块电池柜系统顶部视图

三台模块电池柜系统顶部视图

四台模块电池柜系统顶部视图

  1. 对于两个模块电池柜之间的内部电源布线:
    1. 连接两个模块电池柜之间的预装 PE 线缆 (0W50448)(如图所示)。
    2. 连接两个模块电池柜之间的预装 DC 线缆 (0W50425)(如图所示)。分别连接两台模块电池柜之间的 DC- 和 DC+ 线缆。
    注: 预装的 DC 线缆均成对提供:两根用于 DC- 连接,两根用于 DC+ 连接。确保连接模块电池柜之间的所有成对线缆。

    模块电池柜正面左侧视图

    模块电池柜正面右侧视图

  2. 对于模块电池柜和 UPS 之间的外部电源布线:
    1. 可选项:您可拆下模块电池柜 1 的右侧面板,以方便操作。完成电源布线后,重新装回侧面板。
    2. 断开模块电池柜中预装的 PE 线缆和 DC 线缆。预装的电源线可能长度不足,无法用于不相邻 UPS 的安装。
    3. 在模块电池柜中连接 PE 线缆和 DC 线缆(需另购)。
    4. 将 PE 和 DC 线缆通过导线管盒引出,接入 UPS 电源布线区域。
    5. 按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的 PE 和 DC 线缆。

    模块电池柜正面左侧视图

    模块电池柜正面右侧视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.