990-6161A-037

连接模块电池柜

此步骤中请使用安装套件 0H-220042 和可选的抗震套件 GVSOPT016。
  1. 将最右边的模块电池柜推入正确位置。
    1. 用扳手调低模块电池柜上的前后调平脚,直到其接触到地面。使用气泡水平仪检查机柜是否处于水平位置。
    注意
    小心设备损坏
    将调平脚调低固定好后,切勿移动机柜。
    不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  2. 对每个模块电池柜重复上述步骤。
  3. 仅适用于抗震固定支架:安装模块电池柜间的两个连接支架。
  4. 安装模块电池柜间的连接螺钉。
  5. 安装模块电池柜间的顶部和底部并柜盖条。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.