990-6161A-037

含内部电池的 UPS 的安装步骤

注: 模块电池柜与含内部电池的 UPS 之间相邻和不相邻安装均可。

模块电池柜与相邻的 UPS(额定功率最大为 100 kW)

模块电池柜与不相邻的 UPS(额定功率最大为 100 kW)

注: 模块电池柜与 UPS 之间的距离不得超过 100 米。如需更长距离安装,请联系施耐德电气。
  1. 安装准备
  2. 对于带不相邻 UPS 的系统
    1. 将导线管盒安装到模块电池柜上
    2. 模块电池柜 1 的信号线安装准备
  3. 安装抗震固定支架(可选)
  4. 对于带相邻 UPS 的系统连接模块电池柜 1 与相邻 UPS
  5. 连接模块电池柜
  6. 连接 UPS(额定功率最大为 100 kW)的电源线
  7. 连接信号线
  8. 在产品上添加翻译的安全标签
  9. 最终安装
本页的QR代码

这有帮助吗?