990-6161A-037

连接信号线

  1. 使用电池断路器下方的开关为每台模块电池柜分配一个 ID。根据含内部电池的 UPS 的安装步骤可带外部电池的 UPS 的安装步骤中安装概览图中的编号设置 ID。

    模块电池柜正面视图

  2. 在所有模块电池柜之间连接随附的信号线:
    1. 将随附的信号线 0W12908 从模块电池柜中电路板 640-7572 上的 J8008 连接至下一电池柜中的 J8007 上。
    2. 将随附的信号线 0W76627 从模块电池柜中电路板 640-7572 上的 J8011 连接至下一电池柜中的 J8014 上。
    3. 在最后一个模块电池柜上未使用的 J8007 连接端子上安装端接插头 (T)。
    模块电池柜 3 模块电池柜 2 模块电池柜 1

    两台模块电池柜正面视图

  3. 对于带相邻 UPS 的系统:
    1. 将信号线 0W12908 从模块电池柜 1 中电路板 640-7572 上的 J8008 处开始向右侧敷设接入 UPS,并按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的信号线。
    2. 将随附的信号线 0W76627 从模块电池柜 1 中电路板 640-7572 上的 J8011 处开始向右侧敷设接入 UPS,并按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的信号线。
  4. 对于带不相邻 UPS 的系统:
    1. 将信号线从模块电池柜 1 中电路板 640-7572 上的 J8008 处开始向右侧敷设并从模块电池柜顶部引出,然后按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的信号线。
      注: 随附的信号线 0W12908 可能长度不足,无法用于不相邻 UPS 的安装。可从施耐德电气另行选购长度为 5 米 (0J-0W4527) 或 50 米 (0J-0W3758) 的信号线。如需其他长度的信号线,请联系施耐德电气。此信号线为 Class 2/SELV 类线缆。
    2. 将信号线从模块电池柜 1 中电路板 640-7572 上的 J8011 处开始向左侧敷设并从模块电池柜顶部引出,然后按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的信号线。
      注: 随附的信号线 0W76627 可能长度不足,无法用于不相邻 UPS 的安装。重复利用随附的信号线 0W76627 上的连接端子,制作符合长度要求的新信号线。此信号线为 non-Class 2/non-SELV 类线缆。

      含内部电池的 UPS 的信号线连接

      用于外部电池的 UPS 的信号线连接

    模块电池柜 1(带不相邻 UPS)正面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.