990-6161A-037

安装抗震固定支架(可选)

使用可选的抗震套件 GVSOPT016。
  1. 对于带相邻机柜的系统:使用互连板连接两个背面固定组件。对相邻机柜的所有固定组件重复此步骤。

    相邻机柜背面视图

  2. 将背面固定组件固定到地面。使用适合地面类型的五金件 – 背面固定件的孔径为 ø13 mm。最低要求为 M12 级别为 8.8 的五金件。

    相邻机柜背面视图

  3. 拆下所有螺钉和连接板。

    相邻机柜背面视图

  4. 移除固定支架。

    相邻机柜背面视图

  5. 对于带相邻机柜的系统:重新装回连接板。

    相邻机柜背面视图

  6. 拆下模块电池柜背面的两个运输支架和所示螺栓。

    模块电池柜背面视图

  7. 使用随附的 M8 螺栓将背面固定支架安装至模块电池柜。

    模块电池柜背面视图

  8. 将模块电池柜推入正确位置,以便背面固定支架与背面固定件连接。正面固定支架仅在最后安装步骤时安装。

    模块电池柜背面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.