990-91111G-022

De signaalkabels van de modulaire batterijbehuizing aansluiten

Voor installatie met nabije Modulaire Batterijbehuizing, gebruik de signaalkabels uit optionele installatiekit GSVOPT030. Voor installatie met een externe modulaire batterijbehuizingen, worden geen signaalkabels geleverd. Volg de handleiding van de modulaire batterijbehuizing om installatie voor te bereiden.

  1. Voor een externe modulaire batterijbehuizing: Leid de signaalkabels van modulaire batterijbehuizing 1 door de achterkant van de UPS.
  2. Voor installatie met een aangrenzende modulaire batterijbehuizing: Sluit de signaalkabels van modulaire batterijbehuizing 1 op de UPS aan:Leid de signaalkabels van modulaire batterijbehuizing 1 aan op de UPS zoals aangegeven.
    1. Leid de signaalkabels van modulaire batterijbehuizing 1 door de opening naar de UPS.
    2. Leid de kabels door de kabelgoot in de UPS.

    Vooraanzicht van aangrenzende modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS

  3. Sluit de signaalkabels van modulaire batterijbehuizing 1 op de UPS aan:
    1. Monteer de afsluitplug in J8008 op printplaat 640-7552 in de laatste modulaire batterijbehuizing (T).
    2. Sluit de signaalkabel van J8011 op printplaat 640-7552 in modulaire batterijbehuizing 1 aan op J6619 en J6604 op printplaat 640-4843 in de UPS.
    3. Sluit de signaalkabel van J8007 op printplaat 640-7552 in modulaire batterijbehuizing 1 aan op J6608 op printplaat 640-4864 in de UPS.

    Signaalkabelverbindingen tussen 4 Modulaire Batterijbehuizingen en de UPS.

QR code for this page

Was dit nuttig?