990-91262B-007

Σύνδεση καλωδίων σήματος 1ΜΒ για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκής μόνωση.

Χρησιμοποιήστε το προαιρετικό κιτ GVSOPT006 για αυτήν τη διαδικασία.

  1. Αφαιρέστε τη μονάδα στατικού διακόπτη.
  2. Αφαιρέστε την πλάκα που υποδεικνύεται.
  3. Τοποθετήστε έναν πρόσθετο διακόπτη AUX (παρέχεται) στον εσωτερικό διακόπτη συντήρησης IMB και στα δύο UPS.
  4. Συνδέστε τα καλώδια σήματος non-Class 2/non-SELV μεταξύ των δύο UPS.

    Πίσω δεξιά πλευρική όψη του απλοποιημένου παράλληλου συστήματος 1+1

  5. Τοποθετήστε το παρεχόμενο κάλυμμα στην επάνω δεξιά γωνία.
  6. Επανατοποθετήστε την πλάκα και τη μονάδα στατικού διακόπτη.
  7. Επανατοποθετήστε την πλάκα στη δεξιά πλευρά.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;