990-91317G-037

电池

放电终止电压

每组电压介于 1.6 ~ 1.75 之间(视放电比率而定)。

电池电压范围

  均充 2.38 Vpc 额定 2.0 Vpc 最低 1.6 Vpc
电池电压 (V) 571.2 480 384

电池运行时间(分钟)

400 V UPS

UPS 额定值 10 kW 15 kW 20 kW
模块电池组数量
1

8.5

NA NA
2

22.5

12.5

8.5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?