990-91317G-037

厂家有限质保

一年厂家质保

该“厂家有限质保声明”中所述的有限质保由施耐德电气提供,仅适用于您出于正常业务需要购买用于商业或工业用途的产品。

质保条款

施耐德电气保证,自产品启动运行之日(由施耐德电气授权人员启动之日或自施耐德电气发货日期起 18 个月,以较早者为准)起一年内,产品不会出现材料和工艺方面的缺陷。本质保范围包括对任何缺陷部件进行维修或更换,且不收取现场人工费和差旅费。如果产品不符合上述质保标准,则可依据本质保条款对缺陷部件进行维修或更换(由施耐德电气酌情决定),时间为自发货日期起一年内。

不可转让质保

此质保仅适用于第一个购买本文中指定的施耐德电气产品的个人、企业、团体或公司(统称为“您”或“您的”)。未经施耐德电气事先书面同意,本质保不得转让或让渡。

质保的转让

施耐德电气将把施耐德电气产品组件的制造商和供应商所作出的任何可转让质保全部转让给您。这些质保均按“原样”转让,施耐德电气对这些质保的有效性或范围不作任何说明,对制造商或供应商作出的任何保证概不承担任何责任,亦不将本质保的任何条款扩展至这些组件。

图解、说明

施耐德电气依据本文所列的质保期和质保条款保证如下:施耐德产品将严格遵守施耐德电气正式发布规格中所含的说明或由施耐德电气认证或通过合同认可的图解(如适用,统称为“规格”)。您理解并同意,任何规格并非性能保证,也非对特定用途的适用性保证。

免责条款

若经测试和检测表明所谓的产品缺陷根本不存在,或该缺陷由于最终用户或任何第三方的误用、疏忽、不当安装或测试而引起,则施耐德电气概不承担质保义务。如属下列情况,施耐德电气亦不承担质保义务:未经授权擅自修理或修改错误或不当的电压或连接,现场操作条件不适当,腐蚀性环境,由非施耐德电气指定人员进行修理、安装及启动,更改位置或操作用途,暴露于自然环境,天灾,火灾,失窃,或不依照施耐德电气建议或规范进行安装,或更改、污损、去除施耐德电气序列号,或进行其他超出预期使用范围的操作。

对于根据本协议及其相关条款销售、维修或供应的产品,施耐德电气概不提供任何明示或暗示的基于法律或其他形式的保证。对于任何特定用途下的适销性、满意度和适用性,施耐德电气也不提供任何暗示保证。施耐德电气如果提供任何与产品相关的技术或其它建议或服务,并不表示会因而夸大、缩减或影响施耐德电气明示的质保,也不代表会由此产生任何责任或义务。上述质保和赔偿具有排他性,并取代所有其他质保和赔偿。上述质保构成了施耐德电气的唯一责任,也是对违反质保行为进行的唯一赔偿。施耐德电气的质保仅适用于本产品购买者,而不包括任何第三方。

施耐德电气及其高管、董事、子公司或员工不对使用、修理或安装产品过程中发生的任何间接的、特殊的、后果性或惩罚性的损害赔偿承担责任,不论此类损害赔偿是否来自于合同或民事侵权,是否属于过错、疏忽或严格责任,或者施耐德电气是否已预先被告知可能会出现此类损害赔偿。特别是,施耐德电气概不承担任何费用责任,例如利润或收入损失、设备损坏、设备无法使用、软件损坏、数据丢失、替代物成本、第三方索赔或其它方面费用。

施耐德电气的任何销售人员、员工或代理商均无权对本质保进行任何增补或修改。如有必要,本质保条款将仅以书面形式进行修改,且须由施耐德电气高管和法务部门签署。

质保索赔

提出质保索赔的客户可以通过施耐德电气网站 http://www.schneider-electric.com 访问施耐德电气全球客户支持网络。请从国家/地区下拉菜单中选择您所在的国家/地区。打开网页顶部的支持选项卡可获取您所在地区的客户支持联系信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?