990-5910F-017

Configurazione degli interruttori

NOTA: Questa configurazione è obbligatoria per il corretto funzionamento dell'UPS.
  1. Toccare Configurazione > Interruttori.
  2. Toccare i diversi interruttori nel diagramma sinottico per configurare gli interruttori presenti nel sistema UPS. Un quadrato con un segno significa che l'interruttore è presente, un quadrato vuoto significa che l'interruttore non è presente, un quadrato in grigio significa che l'interruttore viene configurato automaticamente nel sistema UPS.
    NOTA: L'UPS può monitorare fino a due interruttori delle batterie in una soluzione di batteria standard. L'UPS può monitorare fino a quattro interruttori di batteria in una soluzione di batteria modulare. Questo viene configurato automaticamente dall'UPS. Il diagramma sinottico mostra solo un interruttore batteria (BB) anche se sono stati collegati e configurati per il monitoraggio più interruttori delle batterie. Se uno o più interruttori delle batterie monitorati sono in posizione chiusa, l'interruttore batteria (BB) sul diagramma sinottico verrà visualizzato come chiuso. Se tutti gli interruttori delle batterie monitorati sono in posizione aperta, l'interruttore batteria (BB) sul diagramma sinottico verrà visualizzato come aperto.
  3. Toccare OK per salvare le impostazioni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?