990-5912B-005

Anschließen der Signalkabel beim vereinfachten 1+1-Parallelsystem

HINWEIS: Die Schalteranzeigeleuchten werden durch USV 1 versorgt und sind nur funktionsfähig, wenn USV 1 eingeschaltet ist.
HINWEIS: Die AUX-Schalter befinden sich im optionalen Parallel-Installationskit (GVSOPT006), das mit der USV geliefert wird.
HINWEIS: Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln und die Class 2/SELV-Kabel getrennt von den non-Class 2/non-SELV-Kabeln.
  1. Montieren Sie einen AUX-Schalter im Eingangsschalter (UIB)/Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) sowie im Wartungs-Bypass-Schalter (MBB).
    1. Entfernen Sie die AUX-Schalterabdeckung am UIB/SSIB und MBB-Schutzschalter.
    2. Installieren Sie den AUX-Schalter aus dem Kit (GVSOPT006) im UIB/SSIB und MBB-Schutzschalter.
    3. Schließen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel an den AUX-Schalter im UIB/SSIB- und MBB-Schutzschalter an.
    4. Befestigen Sie die AUX-Schalterabdeckung wieder am UIB/SSIB und MBB-Schutzschalter.
    5. Nur bei GVSBPSU80K120H: Befestigen Sie die Signalkabel an den Kunststofflaschen, um für eine ordnungsgemäße Trennung von den Schienen zu sorgen.

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. Schließen Sie die Class 2/SELV-Signalkabel für die Schalteranzeigeleuchten aus dem Steuerungsanschlussblock im Wartungs-Bypass-Panel an die USV an wie für Ihre Konfiguration vorgesehen.
    HINWEIS: Der Schaltkreis für die Schalteranzeigeleuchten gilt als Class 2/SELV. Class 2/SELV-Schaltkreise müssen von primären Schaltkreisen getrennt sein. An die Anschlüsse für die Schalteranzeigeleuchten dürfen keine Schaltkreise angeschlossen werden, die nicht als Schaltkreise vom Typ Class 2/SELV nachgewiesen werden können.

    Parallelsystem 1 + 1 vereinfacht – einfacher Netzanschluss

    Parallelsystem 1 + 1 vereinfacht – zweifacher Netzanschluss

  3. An USV 2: Durchtrennen Sie die vorinstallierte Brücke zwischen den Stiften 8 und 9 an der Anschlussklemme für J6618 auf Platine 640-4864.
    HINWEIS
    Gefahr fehlerhaften Verhaltens des Geräts
    Durchtrennen Sie die vorinstallierte Brücke zwischen den Stiften 8 und 9 an der Anschlussklemme J6618 auf Platine 640-4864 in USV 2. 24 V_SELV_OUT kann nicht durch beide USV-Systeme versorgt werden.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  4. Schließen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel aus dem Steuerungsanschlussblock im Wartungs-Bypass-Panel an die USV-Systeme an wie für Ihre Konfiguration vorgesehen.

    Parallelsystem 1 + 1 vereinfacht – einfacher Netzanschluss

    Parallelsystem 1 + 1 vereinfacht – zweifacher Netzanschluss

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. Ziehen Sie an den überlangen Teilen der Signalkabel und befestigen Sie die Signalkabel an den Zugentlastungen.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?