990-5912C-011

Yksinkertaistetun 1+1-rinnakkaisjärjestelmän signaalikaapeleiden kytkeminen (Galaxy VS UPS)

HUOMAUTUS: Katkaisijan merkkivalot saavat virtansa UPS 1:stä, ja ne toimivat vain silloin, kun UPS 1:een on kytketty virta.
HUOMAUTUS: AUX-kytkimet ovat valinnaisessa rinnakkaisasennussarjassa GVSOPT006, joka toimitetaan UPS:n mukana.
HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.
  1. Asenna AUX-kytkin yksikön tulokatkaisijaan (UIB)/staattisen kytkimen syöttökatkaisijaan (SSIB) ja huolto-ohituskatkaisijaan (MBB).
    1. Poista AUX-kytkimen kansi UIB/SSIB- ja MBB-katkaisimesta.
    2. Asenna asennussarjan GVSOPT006 AUX-kytkin UIB/SSIB- ja MBB-katkaisijaan.
    3. Kytke non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit UIB/SSIB- ja MBB-katkaisijan AUX-kytkimeen.
    4. Asenna AUX-kytkimen kansi UIB/SSIB- ja MBB-katkaisimeen.
    5. Vain paneelissa GVSBPSU80K120H: Kiinnitä signaalikaapelit muovikielekkeisiin esitetyllä tavalla varmistaaksesi, että ne ovat oikein erossa kiskoista.

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. Kytke katkaisijan merkkivalojen Class 2/SELV -signaalikaapelit huolto-ohituspaneelin kytkentäriviliittimestä UPSiin määrityksen mukaisesti.
    HUOMAUTUS: Katkaisijan merkkivalon piirin luokitus on Class 2/SELV. Class 2/SELV -piirit on eristettävä pääpiiristöstä. Älä yhdistä mitään piiriä katkaisijamerkkivalon liittimiin, jollet voi varmistaa, että piirin luokitus on Class 2/SELV.

    Yksinkertaistettu 1+1-rinnakkaisjärjestelmä – yksittäinen syöttö

    Yksinkertaistettu 1+1-rinnakkaisjärjestelmä – kahdennettu syöttö

  3. UPS 2:ssa: Leikkaa valmiiksi asennettu yhdysjohto liittimen J6618 nastojen 8 ja 9 välillä kortilla 640-4864.
    HUOMAUTUS
    Laitteen virheellisen toiminnan riski
    Leikkaa valmiiksi asennettu yhdysjohto liittimen J6618 nastojen 8 ja 9 välillä kortilla 640-4864 UPS 2:ssa. 24 V_SELV_OUT ei voi saada virtaa molemmista UPS:istä.
    Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
  4. Kytke non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit huolto-ohituspaneelin kytkentäriviliittimestä UPSiin määrityksen mukaisesti.

    Yksinkertaistettu 1+1-rinnakkaisjärjestelmä – yksittäinen syöttö

    Yksinkertaistettu 1+1-rinnakkaisjärjestelmä – kahdennettu syöttö

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. Vedä signaalikaapeleista löysät pois ja kiinnitä signaalikaapelit kaapelin vedonpoisto-osiin.
QR code for this page

Auttoiko tämä?