连接 Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 的信号线
注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
- 从维修旁路面板上拆下三个断路器指示灯及其标签。Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 均不支持断路器指示灯。
- 在内门上的孔中安装三个圆形堵头(须另购)。
- 在控制接线盒上,拆下断路器指示灯的内部连接(引脚 1-6)。
- 在控制接线盒上,将 MBB 辅助开关的内部连接(引脚 11-14)从常闭 (NC) 改为常开 (NO)。
-
将non-Class 2/non-SELV 信号线从并联维修旁路面板的控制接线盒连接到
UPS 1 和 UPS 2。按照以下任一选项操作:
- Easy UPS 3S:连接到 UPS 中的 J5 或 J6 和 J7。
- Easy UPS 3M:连接到 UPS 中的 J8。
- 拉紧信号线的松弛部分,并将信号线紧固在线缆扣上。