990-6161A-012

Procédure d'installation pour ASI avec batteries externes

NOTE: L'armoire batterie modulaire ne peut être installée qu'à distance de l'ASI avec batteries externes.

Armoires batteries modulaires et ASI distante d'une puissance maximale de 100 kW

Deux armoires batteries modulaires et ASI distante d'une puissance supérieure à 100 kW

Trois armoires batteries modulaires et ASI distante d'une puissance supérieure à 100 kW

Quatre armoires batteries modulaires et ASI distante d'une puissance supérieure à 100 kW

NOTE: La distance entre la ou les armoires batteries modulaires et l'ASI ne doit pas dépasser 100 m. Veuillez contacter Schneider Electric pour toute installation comprenant une distance plus longue.
  1. Préparation à l'installation.
  2. Installation du boîtier de câblage sur l'armoire batterie modulaire.
  3. Préparation de l'armoire batterie modulaire 1 pour les câbles de signal.
  4. Installation de l'ancrage sismique (en option).
  5. Interconnexion des armoires batteries modulaires.
  6. Effectuez l'une des actions suivantes :
  7. Raccordement des câbles de signal.
  8. Ajout d'étiquettes de sécurité traduites à votre produit.
  9. Dernières étapes d'installation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?