990-6161A-019

외부 배터리용 UPS 설치 절차

주의: 모듈형 배터리 캐비닛은 외부 배터리용 UPS에 원격으로 설치할 수 있습니다.

모듈형 배터리 캐비닛 및 최대 100kW 정격 원격 UPS

모듈형 배터리 캐비닛 2개 및 100kW 이상 정격 원격 UPS

모듈형 배터리 캐비닛 3개 및 100kW 이상 정격 원격 UPS

모듈형 배터리 캐비닛 4개 및 100kW 이상 정격 원격 UPS

주의: 모듈형 배터리 캐비닛과 UPS 사이의 거리가 100m를 초과하면 안 됩니다. 더 긴 거리에 대한 설치는 Schneider Electric에 문의하십시오.
  1. 설치 준비.
  2. 전선관을 모듈형 배터리 캐비닛에 설치합니다..
  3. 신호 선을 위한 모듈형 배터리 캐비닛 1 준비.
  4. 내진 고정 설치(옵션).
  5. 모듈형 배터리 캐비닛 상호 연결.
  6. 다음 중 하나를 수행합니다.
  7. 신호 선 연결.
  8. 제품에 번역된 안전 라벨 추가.
  9. 최종 설치.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?