990-6161A-019

모듈형 배터리 캐비닛 상호 연결

이 절차에는 설치 키트 0H-220042 및 내진 키트 GVSOPT016(옵션)을 사용하십시오.
  1. 가장 오른쪽 모듈형 배터리 캐비닛을 제자리에 밀어 넣습니다.
    1. 렌치를 사용하여 모듈형 배터리 캐비닛의 전면 및 후면 수평 조정 다리가 바닥에 닿을 때까지 내립니다. 수평계를 사용하여 캐비넷의 수평을 확인합니다.
    주의 사항
    장비 손상 위험
    수평 조정 다리를 내린 후 캐비닛을 이동하지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  2. 각 모듈형 배터리 캐비닛에 대해 이전 단계를 반복합니다.
  3. 내진 고정만 해당: 상호 연결 브라켓 2개를 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 설치합니다.
  4. 상호 연결 나사를 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 설치합니다.
  5. 모듈형 배터리 캐비닛 사이의 상단과 하단에 베잉 커버를 설치합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.