990-6161A-019

모듈형 배터리 캐비닛 1과 인접 UPS 상호 연결

이 절차에는 설치 키트 0H-220042 및 내진 키트 GVSOPT016(옵션)을 사용하십시오.
  1. 스태틱 스위치 모듈을 제거합니다.
  2. UPS를 제자리에 밀어 넣습니다. 내진 고정의 경우, 후면 고정 브라켓이 후면 고정에 연결되도록 합니다.
    1. 렌치를 사용하여 전면 및 후면 수평 조정 다리가 바닥에 닿을 때까지 내립니다. UPS는 모듈형 배터리 캐비닛 1의 높이와 일치해야 합니다. 수평계를 사용하여 UPS의 수평을 확인합니다.
  3. 모듈형 배터리 캐비닛 1을 제자리에 밀어 넣습니다. 내진 고정의 경우, 후면 고정 브라켓이 후면 고정에 연결되도록 합니다.
    1. 렌치를 사용하여 전면 및 후면 수평 조정 다리가 바닥에 닿을 때까지 내립니다. 수평계를 사용하여 모듈형 배터리 캐비닛 1의 수평을 확인합니다.
    주의 사항
    장비 손상 위험
    수평 조정 다리를 내린 후 캐비닛을 이동하지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  4. 내진 고정만 해당: 상호 연결 브라켓 2개를 모듈형 배터리 캐비닛 1과 UPS 사이에 설치합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 1 및 UPS

  5. 상호 연결 나사를 모듈형 배터리 캐비닛 1과 UPS 사이에 설치합니다.
  6. 모듈형 배터리 캐비닛 1과 UPS 사이의 상단과 하단에 베잉 커버를 설치합니다.
  7. 스태틱 스위치 모듈을 다시 설치합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.