990-5912D-031

Montera underhållsbypasspanelen på väggen

OBSERVERA
Risk för personskada eller materiell skada
  • Montera underhållsbypasspanelen på en vägg eller ett rack som är strukturellt lämpligt och kan bära enhetens vikt.
  • Använd lämplig järnvara för typen av vägg/rack.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
  1. Ta bort skruvarna och öppna den inre luckan i underhållsbypasspanelen.
  2. Mät och markera de fyra monteringshålen på väggen.
     

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  3. Borra hål på de fyra markerade platserna och förankra fästbultarna.
  4. Montera underhållsbypasspanelen på väggen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?