990-91216D-032

ยึดแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานเข้ากับผนัง

ข้อควรระวัง
ความเสี่ยงต่อการเกิดบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย
  • ติดตั้งแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานเข้ากับผนังหรือชั้นซึ่งมีโครงสร้างที่มั่นคง และสามารถรองรับน้ำหนักอุปกรณ์ได้
  • ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทของผนัง/ราง
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
  1. วัดและทำเครื่องหมายตำแหน่งรูเจาะเพื่อติดตั้งสี่รูบนผนัง

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. เจาะรูที่ตำแหน่งทั้งสี่ซึ่งทำเครื่องหมายไว้แล้วแต่ละจุด และยึดสลัก
  3. ถอดสกรูและเปิดประตูด้านในในแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน
  4. ยึดแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานเข้ากับผนัง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?