Démontage ou déplacement de l'armoire de bypass de maintenance vers un nouvel emplacement
- Éteignez complètement le système d'ASI.
- Cadenassez/étiquetez tous les disjoncteurs de l'armoire de bypass de maintenance et du dispositif de commutation en position OFF (ouverte).
- Cadenassez/étiquetez tous les disjoncteurs batterie du dispositif de commutation/de la solution de batterie en position OFF (ouverte).
- Retirez les panneaux avant de l'armoire de bypass de maintenance et de l'ASI.
- S'il est présent, cadenassez/étiquetez le disjoncteur backfeed BF2 en position OFF (ouverte) sur l'ASI.
- Retirez les panneaux inférieur et supérieur avant
de l'armoire de bypass de maintenance.
DANGERRisque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique- Ne retirez aucune autre plaque et aucun autre panneau tant que le système est sous tension.
- Avant de travailler sur l'appareil, il est impératif de confirmer en mesurant directement aux bornes qu'aucun courant n'est présent.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Sur l'armoire de bypass de maintenance, mesurez et vérifiez
l'ABSENCE de tension avec une sonde de multimètre à travers
les trous de la plaque transparente pour l'entrée/le bypass et
la charge.
DANGERRisque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électriqueMesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension avec une sonde de multimètre à travers les trous de la plaque transparente pour l'entrée/le bypass et la charge.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Sur l'ASI, mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension
avec une sonde de multimètre sur chaque jeu de barres ou borne
pour l'entrée, le bypass, la sortie, le neutre et le CC. Pour
plus de détails, reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI.
DANGERRISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUEMesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque jeu de barres ou borne pour le jeu de barres d'entrée/bypass/sortie/neutre/CC avant de continuer.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Sur l'ASI, déconnectez et retirez les câbles d'alimentation internes provenant de l'armoire de bypass de maintenance. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI et à la section Raccordement des câbles d'alimentation interne. Conservez toutes les pièces pour la réinstallation.
- Retirez les vis situées à l'avant qui relient l'ASI et l'armoire de bypass de maintenance par l'extérieur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Raccordement de l'ASI et de l'armoire de bypass de maintenance. Conservez toutes les pièces pour la réinstallation.
- Sur l'ASI, débranchez et retirez tout câble de signal de l'ASI. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI.
- Retirez le support d'ancrage antisismique avant de l'ASI et de l'armoire de bypass de maintenance, le cas échéant. Mettez-le de côté pour la réinstallation.
- Remettez en place le panneau avant de l'ASI.
- Soulevez les pieds de l'ASI jusqu'à ce que les roulettes soient complètement en contact avec le sol.
- Déplacez l'ASI hors du chemin de l'armoire de bypass
de maintenance en la faisant rouler sur les roulettes.
AVERTISSEMENTDANGER de basculement- Les roulettes de l'ASI sont exclusivement destinées au transport sur des surfaces plates, planes, dures et horizontales.
- Les roulettes de l'ASI sont destinées au transport sur de courtes distances (c'est-à-dire à l'intérieur d'un même bâtiment).
- Déplacez-vous lentement et soyez attentifs aux conditions du sol et à l'équilibre de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - L'armoire de bypass de maintenance peut facilement basculer
si elle n'est pas interconnectée avec l'ASI ou si elle n'est
pas fixée au sol. Prenez les précautions nécessaires
pour éviter que l'armoire de bypass de maintenance ne bascule.
Si le support de transport avant d'origine est disponible et en bon
état, installez-le sur l'armoire de bypass de maintenance pour
augmenter la stabilité.
AVERTISSEMENTDanger de basculementL'armoire de bypass de maintenance peut facilement basculer si elle n'est pas interconnectée avec l'ASI ou si elle n'est pas fixée au sol. Prenez les précautions nécessaires pour éviter que l'armoire de bypass de maintenance ne bascule.Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Retirez le panneau latéral de droite de l'armoire de bypass de maintenance et réinstallez-le sur l'ASI. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Préparation de l'armoire de bypass de maintenance et de l'ASI pour les câbles.
- Retirez les plaques latérales de gauche de l'armoire de bypass de maintenance.
- Mesurez et vérifiez l'ABSENCE
de tension sur chaque jeu de barres d'entrée/bypass/charge/neutre/CC
dans l'armoire de bypass de maintenance avant de continuer.
DANGERRISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUEMesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque jeu de barres d'entrée/bypass/charge/neutre/CC avant de continuer.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Déconnectez et retirez les câbles d'alimentation de l'armoire de bypass de maintenance. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Raccordement des câbles d'alimentation dans un système de 10 à 80 kW avec entrée des câbles par le haut, Raccordement des câbles d'alimentation dans un système de 100 à 150 kW avec entrée des câbles par le haut ou Raccordement des câbles d'alimentation dans un système avec entrée des câbles par le bas.
- Déconnectez et retirez les câbles de signal de l'armoire de bypass de maintenance. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Raccordement des câbles de signal.
- Remettez en place les panneaux latéraux de gauche de l'armoire de bypass de maintenance.
- Remettez en place le panneau avant de l'armoire de bypass de maintenance.
- Soulevez les pieds de l'armoire de bypass de maintenance jusqu'à ce que les roulettes soient complètement en contact avec le sol.
- Vous pouvez maintenant déplacer l'armoire de bypass
de maintenance en la faisant rouler.
AVERTISSEMENTDANGER de basculement- Les roulettes de l'armoire de bypass de maintenance sont exclusivement destinées au transport sur des surfaces plates, planes, dures et horizontales.
- Les roulettes de l'armoire de bypass de maintenance sont destinées au transport sur de courtes distances (c'est-à-dire à l'intérieur d'un même bâtiment).
- Déplacez-vous lentement et soyez attentifs aux conditions du sol et à l'équilibre de l'armoire de bypass de maintenance.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Le cas échéant, retirez le support d'ancrage antisismique situé à l'arrière de l'armoire de bypass de maintenance et retirez les ancrages antisismiques du sol. Mettez-le de côté pour la réinstallation.
- L'armoire de bypass de maintenance peut facilement basculer
si elle n'est pas interconnectée avec l'ASI ou si elle n'est
pas fixée au sol. Prenez les précautions nécessaires
pour éviter que l'armoire de bypass de maintenance ne bascule.
Si le support de transport arrière d'origine est disponible et
en bon état, installez-le sur l'armoire de bypass de maintenance
pour augmenter la stabilité.
AVERTISSEMENTDanger de basculementL'armoire de bypass de maintenance peut facilement basculer si elle n'est pas interconnectée avec l'ASI ou si elle n'est pas fixée au sol. Prenez les précautions nécessaires pour éviter que l'armoire de bypass de maintenance ne bascule lors de la manipulation et de la préparation au transport ou à l'expédition.Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Pour le transport sur des distances
plus longues ou dans des conditions qui ne conviennent pas aux roulettes
de l'armoire de bypass de maintenance :
AVERTISSEMENTDANGER de basculementPour le transport sur des distances plus longues ou dans des conditions qui ne conviennent pas aux roulettes de l'armoire de bypass de maintenance, assurez-vous que :- le personnel effectuant le transport dispose des compétences nécessaires et a reçu une formation adéquate ;
- vous utilisez les outils appropriés pour soulever et transporter l'armoire de bypass de maintenance en toute sécurité ;
- le produit est protégé contre les dommages au moyen d'une protection appropriée (comme l'emballage ou le conditionnement).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.Exigences en matière de transport :
-
Montez l'armoire de bypass de maintenance en position verticale au centre d'une palette appropriée aux dimensions minimales de : ? mm x ? mm. La palette doit être adaptée au poids de l'armoire de bypass de maintenance : 110 à 120 kg (243 à 265 lbs).
-
Utilisez des méthodes de fixation appropriées pour monter l'armoire de bypass de maintenance sur la palette.
-
La palette d'expédition et les supports de transport d'origine peuvent être réutilisés s'ils ne sont pas endommagés.
DANGERDANGER de basculement- L'armoire de bypass de maintenance doit être fixée de manière appropriée à la palette immédiatement après avoir été placée sur celle-ci.
- Le matériel de fixation doit être suffisamment solide pour résister aux vibrations et aux chocs pendant le chargement, le transport et le déchargement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENTComportement imprévu de l'équipementNe soulevez pas l'armoire de bypass de maintenance à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette directement sur le châssis, car cela pourrait la déformer ou l'endommager.Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Effectuez
l'une des actions suivantes :
- Démontez l'armoire de bypass de maintenance OU
- Déplacez l'armoire de bypass de maintenance vers un nouvel emplacement pour l'installer.
- Uniquement pour l'installation de l'armoire de bypass
de maintenance à un nouvel emplacement : Suivez le manuel
d'installation de l'armoire de bypass de maintenance pour l'installer
au nouvel emplacement. Reportez-vous à la section Procédure d'installation pour l'entrée des câbles
par le haut ou Procédure d'installation pour l'entrée des câbles
par le bas pour
un aperçu de l'installation. Le démarrage doit être
réalisé uniquement par Schneider Electric.
DANGERRISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUELe démarrage doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.