Procédure d'installation pour l'entrée des câbles par le haut
![]() |
---|
Danger de basculement
Ne retirez pas les supports de transport de l'armoire de bypass de maintenance tant
qu'elle n'est pas fixée au sol ou raccordée à l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
- Suivez le manuel de l'ASI pour préparer l'ASI en vue de son installation.
- Préparation de l'armoire de bypass de maintenance et de l'ASI pour les câbles.
- Pour un système avec boîtier de câblage : Réinstallez le boîtier de câblage
- Raccordement des câbles d'alimentation interne.
- Installation de l'ancrage sismique (en option).
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Raccordement de l'ASI et de l'armoire de bypass de maintenance.
- Raccordement des câbles de signal.
- Dernières étapes d'installation.
- Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles d'alimentation depuis l'armoire de bypass de maintenance dans l'ASI et pour terminer l'installation de l'ASI.