990-5910E-025

Diody LED statusu na modułowej szafie bateryjnej

Zdejmij przednie drzwi/panel przedni z modułowej szafy bateryjnej, aby zobaczyć diody LED stanu szeregów baterii.
  • Zielona dioda LED oznacza, że ten szereg baterii jest podłączony poprawnie.

  • Wyłączona dioda LED oznacza, że modułowa szafa bateryjna jest wyłączona lub że nie ma zainstalowanych modułów baterii dla tego szeregu baterii.

  • Czerwona dioda LED oznacza, że ten szereg baterii jest niekompletny (nie wszystkie cztery wymagane moduły baterii są podłączone).

  • Migająca czerwona dioda LED oznacza, że dla tego szeregu baterii występuje alarm.

Więcej informacji o alarmach zawiera Wyświetl status baterii modułowej i Wyświetl dzienniki. Patrz Wymień lub zainstaluj modułowy szereg baterii, aby sprawdzić, jak wymienić szereg baterii.
QR code for this page

czy było to pomocne?