990-5910G-015

Állapotjelző LED-ek a moduláris akkumulátorszekrényen

Vegye le az elülső ajtót/elülső panelt a moduláris akkumulátorszekrényről az akkumulátorsorok állapotjelző LED-jeinek megtekintéséhez.
  • A zöld LED azt jelzi, hogy az akkumulátorsor megfelelő állapotú.

  • A kikapcsolt LED azt jelzi, hogy a moduláris akkumulátorszekrény ki van kapcsolva, vagy hogy ehhez az akkumulátorsorhoz nem tartoznak beszerelt akkumulátormodulok.

  • A vörös LED azt jelzi, hogy az akkumulátorsor nem teljes (nincs csatlakoztatva mind a négy szükséges akkumulátormodul).

  • A villogó vörös LED azt jelenti, hogy riasztás van érvényben az akkumulátorsor esetében.

A riasztásokkal kapcsolatban további információért lásd: Moduláris akkumulátor állapotának megtekintése és A naplók megtekintése. Az akkumulátorsor cseréjét lásd: Moduláris akkumulátorsor cseréje vagy beszerelése.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.