990-5910G-022

Statuslampjes op de modulaire batterijbehuizing

Verwijder de deur/voorpaneel van de modulaire batterijbehuizing om de statuslampjes voor de batterijstrengen te zien.
  • Een groen lampje betekent dat de batterijstreng in orde is.

  • Als het lampje uit is, betekent dit dat de modulaire batterijbehuizing is uitgeschakeld of dat er geen batterijmodules zijn geïnstalleerd voor deze batterijstreng.

  • Een rood lampje betekent dat deze batterijstreng niet compleet is (niet alle vier vereiste batterijmodules zijn aangesloten).

  • Een knipperend rood lampje betekent dat er een alarm actief is voor deze batterijstreng.

Zie Status modulaire batterij weergeven en De logboeken weergeven voor meer informatie over alarmen. Zie Modulaire batterijstreng vervangen of installeren voor vervanging van een batterijstreng.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?