990-5910E-017

Configurazione della rete

La rete può essere configurata per la scheda di gestione rete (NMC) integrata e opzionale.

  1. Toccare Configurazione > Rete > IPv4 e selezionare NMC integrata per configurare la scheda di gestione della rete integrata o NMC opzionale per configurare la scheda di gestione della rete opzionale.
    1. Impostare la Mod. Indirizzo su Manuale, BOOTP o DCHP.
    2. È inoltre possibile disattivare la rete selezionando Disattiva IPv4 NMC integrata/Disattiva IPv4 NMC opzionale.
    3. Toccare OK per salvare le impostazioni.
  2. Toccare Configurazione > Rete > IPv6 e selezionare NMC integrata per configurare la scheda di gestione della rete integrata o NMC opzionale per configurare la scheda di gestione della rete opzionale.
    1. Impostare la Modalità DHCPV6 su Indirizzo e altre informazioni, Solo info non relative all'ind o Mai IPv6.
    2. Selezionare Configuraz automat o Manuale.
    3. È inoltre possibile disattivare la rete selezionando Disattiva IPv6 NMC integrata/Disattiva IPv6 NMC opzionale.
    4. Toccare OK per salvare le impostazioni.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?