990-5910G-017

Visualizzazione dello stato delle batterie modulari

  1. Selezionare Stato > Batteria > Dettagli. Viene mostrata una panoramica della soluzione di batteria modulare. È possibile visualizzare lo stato del dispositivo di disconnessione della batteria per ciascun armadio delle batterie modulari e per le batterie modulari all'interno dell'UPS (disponibili solo per i modelli di UPS per batterie interne). Se il simbolo della batteria è rosso, esiste un allarme per le batterie modulari nell'armadio delle batterie modulari o nell'UPS. La temperatura visualizzata su questa schermata è la temperatura più alta della stringa di batterie misurata nell'armadio delle batterie modulari/UPS.
  2. Toccare il simbolo della batteria denominato Interno (in UPS) (presente solo per i modelli UPS per batterie interne) per visualizzare le informazioni sulle batterie modulari nell'UPS o toccare il simbolo della batteria denominato ModBC # x per visualizzare le informazioni sull'armadio delle batterie modulari x. In questo modo si potranno visualizzare i dettagli per ogni stringa di batterie, come il numero di moduli batteria installati, la presenza di allarmi, la temperatura per ogni stringa di batterie e il tipo di modulo batteria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?