990-5910G-017

Configurazione dell'uscita

NOTA: Questa configurazione è obbligatoria per il corretto funzionamento dell'UPS.
  1. Toccare Configurazione > Uscita.
    1. Impostare la Tensione CA fase-fase su 200 VCA, 208 VCA, 220 VCA, 380 VCA, 400 VCA, 415 VCA o 480 VCA, a seconda della configurazione. Non tutte le tensioni sono disponibili in tutte le aree geografiche.
    2. Impostare la Frequenza su 50Hz ±1.0, 50Hz ±3.0, 50Hz ±10.0, 60Hz ±1.0, 60Hz ±3.0 o 60Hz ±10.0 a seconda della configurazione.
    3. Toccare OK per salvare le impostazioni, quindi toccare il simbolo freccia per passare alla pagina successiva.
    4. Impostare la Tolleranza bypass e uscita (%). L'intervallo di tolleranza di bypass e uscita è compreso tra +3% e +10%, l'impostazione predefinita è +10%.
    5. Impostare la Compensazione della tensione (%). La tensione di uscita dell'UPS può essere regolata fino a ±3% per compensare le diverse lunghezze dei cavi.
    6. Impostare la Soglia sovraccarico (%). L'intervallo di sovraccarico è compreso tra 0% e 100%, il valore predefinito è 75%.
    7. Impostare la Compensazione tensione trasformatore (%). L'intervallo di compensazione della tensione del trasformatore è compreso tra 0% e 3%, il valore predefinito è 0%. Vedere Compensazione della tensione del trasformatore in uscita per maggiori dettagli e Configurazione dell'ingresso dell'UPS per impostare la presenza di un trasformatore di uscita.
    8. Toccare OK per salvare le impostazioni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?