990-5910G-017

Configurazione del Modbus

Il Modbus può essere configurato per la scheda di gestione rete (NMC) integrata e opzionale.

  1. Toccare Configurazione > Modbus e selezionare NMC integrata per configurare la scheda di gestione della rete integrata o NMC opzionale per configurare la scheda di gestione della rete opzionale.
    1. Attivare o disattivare Modbus ser.
    2. Impostare Parità su Nessuna, Pari o Dispari.
    3. Impostare il bit di stop a 1 o 2.
    4. Impostare la Velocità di trasmissione su 2400, 9600, 19200 o 38400.
    5. Impostare l'ID univoco destinazione su un numero compreso tra 1 e 247.
      NOTA: Ogni dispositivo sul bus deve avere esattamente le stesse impostazioni eccetto l'indirizzo del dispositivo ID univoco destinazione, che deve essere univoco per ogni dispositivo. Due dispositivi sul bus non possono avere lo stesso indirizzo.
    6. Toccare OK per salvare le impostazioni, quindi toccare il simbolo freccia per passare alla pagina successiva.
    7. Attivare o disattivare Modbus TCP.
    8. Selezionare Porta 502 o Porta [5000 - 32768].
    9. Toccare OK per salvare le impostazioni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?