990-5910F-032

กำหนดค่าเครือข่าย

สามารถกำหนดค่าเครือข่ายสำหรับการ์ดการจัดการเครือข่าย (NMC) ได้ทั้งแบบรวมและแบบเสริม

  1. แตะการกำหนดค่า > เครือข่าย > IPv4 และเลือก รวม NMC เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบรวม หรือเลือก NMC แบบไม่บังคับ เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบเสริม
    1. ตั้งค่า โหมดที่อยู่ เป็น กำหนดเอง, BOOTP หรือ DCHP
    2. นอกจากนี้คุณยังสามารถปิดใช้งานเครือข่ายโดยเลือกปิดใช้งาน NMC IPv4 แบบรวมปิดใช้งาน NMC IPv4 แบบเสริม
    3. แตะ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า
  2. แตะการกำหนดค่า > เครือข่าย > IPv6 และเลือก รวม NMC เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบรวม หรือเลือก NMC แบบไม่บังคับ เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบเสริม
    1. ตั้งค่า โหมด DHCPv6 เป็น ที่อยู่และข้อมูลอื่นๆ, เฉพาะข้อมูลที่ไม่ใช่ที่อยู่เท่านั้น หรือ IPv6 ไม่ใช้งาน
    2. เลือก การกำหนดค่าอัตโนมัติ หรือ ด้วยตนเอง
    3. นอกจากนี้คุณยังสามารถปิดใช้งานเครือข่ายโดยเลือกปิดใช้งาน NMC Ipv6 แบบรวมปิดใช้งาน NMC IPv6 แบบเสริม
    4. แตะ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?