990-5910G-032

เริ่มระบบ UPS จากการทำงานบายพาสซ่อมบำรุง

หมายเหตูู: ใช้งานอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องสว่างขึ้นเท่านั้น
  1. หากเปิด ให้ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อหน่วยอินพุต UIB
    จอแสดงผลจะเปิดขึ้น ขั้นตอนการรีบูตเครื่องจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที
  2. เลือก การควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > เริ่มระบบ UPS หรือ การควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > เริ่ม UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
  3. ขั้นตอนการเริ่มต้นทั่วไปสำหรับระบบ UPS ที่มีอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อบำรุงรักษาภายนอก MBB :
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการเปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนตามแนวทาง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
    1. หากเปิด ให้ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อหน่วยอินพุต UIB
    2. ปิด SSIB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อสแตติกสวิตซ์ขาเข้า (ถ้ามี)
    3. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่
    4. เลือก ควบคุม > โหมดการทำงาน > ถ่ายโอนไปยังการทำงานแบบบายพาส หากเป็นไปได้
    5. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อหน่วยเอาท์พุต UOB
    6. ทำซ้ำขั้นตอน a ถึง e สำหรับ UPS อื่นๆ ในระบบขนาน
    7. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อระบบแยก SIB (หากมี)
    8. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อบายพาสการบำรุงรักษา MBB
    9. เลือกควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์ หรือกดปุ่มเปิดอินเวอร์เตอร์ (ค้างไว้ห้าวินาที) ที่ส่วนควบคุม
  4. ขั้นตอนการเริ่มต้นทั่วไปสำหรับระบบ UPS โดยใช้อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน IMB (ไม่มี MBB):
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการเปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนตามแนวทาง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
    1. หากเปิด ให้ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อหน่วยอินพุต UIB
    2. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่
    3. ทำซ้ำขั้นตอน a ถึง b สำหรับ UPS อื่นในระบบขนาน 1 + 1 แบบง่าย
    4. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน IMB
    5. เลือกควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์ หรือกดปุ่มเปิดอินเวอร์เตอร์ (ค้างไว้ห้าวินาที) ที่ส่วนควบคุม
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?