990-5910G-032

เริ่มระบบ UPS จากโหมดปิด

หมายเหตูู: ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเริ่ม UPS จากโหมดปิดโดยไม่มีการจ่ายไฟ หากคุณเริ่ม UPS โดยมีการจ่ายไฟผ่าน MBB หรือ IMB กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายใน เริ่มระบบ UPS จากการทำงานบายพาสซ่อมบำรุง
  1. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่ออินพุตหน่วย UIB
    จอแสดงผลจะเปิดขึ้น ขั้นตอนการรีบูตเครื่องจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที
  2. ปิด SSIB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อสแตติกสวิตซ์ขาเข้า (ถ้ามี)
  3. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่
  4. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเอาท์พุตหน่วย UOB
  5. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อระบบแยก SIB (หากมี)
  6. เปิดอินเวอร์เตอร์โดยการกดปุ่มเปิดอินเวอร์เตอร์บนกล่องควบคุม หรือโดยปฏิบัติตาม เปิดอินเวอร์เตอร์
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.