Modbus Yapılandırması
Modbus, entegre edilmiş ve opsiyonel ağ yönetim kartı (NMC) için yapılandırılabilir.
-
Entegre edilmiş NMC öğesini
seçerek entegre ağ yönetim kartını yapılandırın
veya Opsiyonel NMC öğesini seçerek
opsiyonel ağ yönetim kartını yapılandırın.
öğesine dokunun
ve
- Seri Modbus'ı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Eşlik öğesini Yok , Çift veya Tek olarak ayarlayın .
- Duruş bitini 1 veya 2 olarak ayarlayın.
- Baud hızını 2400, 9600, 19200 veya 38400 olarak ayarlayın .
- Hedef benzersiz kimliği 1 ile 247 arasında bir sayıya ayarlayın.
- Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam'a ve bir sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
- TCP Modbus'u etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Port 502 veya Port [5000 ila 32768] öğesini seçin.
- Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.