990-5910F-034

SNMP Protokollerini Etkinleştirme

  1. Ağ yönetim arayüzüne IP adresinden (veya DNS konfigüre edilmişse DNS adı) erişim sağlayın.
  2. Kullanıcı adı ve parolayı girin. Varsayılan kullanıcı adı ve parolası apc'dir. İlk girişinizde bu parolayı değiştirmeniz istenecektir.
  3. SNMPv1 protokolünü etkinleştirmek için:
    1. Konfigürasyon > > SNMPv1 > Erişim'e gidin, Etkinleştir'i seçin ve Uygula'ya tıklayın.
    2. Konfigürasyon > > SNMPv1 > Erişim Kontrolü'ne gidin ve parametreleri ayarlayın.
  4. SNMPv3 protokolünü etkinleştirmek için:
    1. Konfigürasyon > > SNMPv3 > Erişim'e gidin, Etkinleştir'i seçin ve Uygula'ya dokunun.
    2. Konfigürasyon > > SNMPv3 > Erişim Kontrolü'ne gidin ve parametreleri ayarlayın.
    3. Konfigürasyon > > SNMPv3 > Kullanıcı Profilleri'ne gidin ve parametreleri ayarlayın.
NOT: Ağ yönetim kartı 4'ün EcoStruxure IT Gateway ya da StruxureWare Data Center Expert ile doğru şekilde iletişim kurabilmesi için, SNMPv1 ya da SNMPv3 ayarlarının EcoStruxure IT Gateway ya da StruxureWare Data Center Expert içerisindeki ayarlarınızla eşleşmesi gerekir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?