990-5910D-012

Démarrage d'un test de batterie

Conditions requises :

  • Les batteries doivent être chargées à plus de 50 %.

  • L'autonomie disponible doit être supérieure à 4 minutes.

  • Le mode de fonctionnement doit être le mode normal, ECOnversion ou ECO.

  • Le mode de fonctionnement du système doit être le mode onduleur, ECOnversion ou ECO.

Cette fonctionnalité effectue un certain nombre de tests sur les batteries, tels que la vérification des fusibles disjonctés et la détection de batterie faible. Le test décharge les batteries et utilise environ 10 % de la capacité d'autonomie totale. Exemple : Si vous disposez de 10 minutes d'autonomie, le test s'exécute pendant 1 minute. La batterie peut être planifiée pour s'exécuter automatiquement à différentes fréquences (d'une fois par semaine à une fois par an). Reportez-vous à la section Configuration de la solution de batterie.

  1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Menu.
  2. Sélectionnez Maintenance > Batterie > Démarrer le test.
  3. Appuyez sur OK sur l'écran de confirmation.
QR code for this page

Was this helpful?