990-91111L-037

最终安装

  1. 重新装回顶盖:
    1. 将顶盖从 UPS 后面倾斜滑入。顶盖背面的凸舌必须插入到 UPS 背面的凹槽中。
    2. 向下按压顶盖正面。

      UPS 背面视图

    3. 重新装回螺钉。

      UPS 正面视图

  2. 检查线耳是否紧固。
    小心
    小心设备损坏
    检查线耳是否紧固。如果线耳因线缆拉动而移位,则可能导致螺栓松动。
    不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  3. 重新装回透明盖。

    UPS 正面视图

  4. 重新装回正面下侧盖板。

    UPS 正面视图

  5. 仅适用于抗震固定支架
    1. 使用随附的 M8 螺栓将正面抗震固定支架安装至 UPS。
    2. 将 UPS 上的正面抗震固定支架安装至地面。使用适合地面类型的五金件 – 正面固定支架的孔径为 ø18 mm。

    UPS 正面视图

  6. 用扳手调低 UPS 上的前后调平脚,直到其接触到地面。使用气泡水平仪检查 UPS 是否处于水平位置。对于装有抗震固定支架的 UPS,则不必采用此步骤。

    UPS 正面视图

    小心
    倾斜危险
    将调平脚调低固定好后,切勿移动机柜。
    不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  7. 仅适用于 UL 924 和 CSA C22.2 NO.141-15 解决方案:在下前面板的标签上填写 UPS 输出额定功率 (kW)。
  8. 将前面板重新装回 UPS:
    1. 将两个凸舌斜插入 UPS 前面板底部。
    2. 将前面板搭接片重新连接至 UPS。
    3. 合上前面板,然后使用两个旋钮将其锁紧。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?