UPSの撤去または新しい場所への移動
- UPSを完全にシャットダウンし、UPSの操作マニュアルの指示に従います。
- 保守バイパスキャビネット/保守バイパス盤/スイッチギアーのすべてのブレーカーをオフ(開)の位置にロックアウト/タグアウトします。
- スイッチギアー/バッテリーソリューションのすべてのバッテリーブレーカーをオフ(開)の位置にロックアウト/タグアウトします。
- UPSから前面パネルを外します。
- 内部保守ブレーカー(IMB)をオフ(開)にしてロックアウトまたはタグアウトします。
- UPSからすべてのパワーモジュールを取り外します。
注意
重量物パワーモジュールは重量物であるため、作業員2人で持ち上げる必要があります。- 20 kWのパワーモジュールの重量は25 kg(55 lbs)です。
- 50 kWのパワーモジュールの重量は38 kg(84 lbs)です。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。- パワーモジュールを半分まで引き出します。パワーモジュールの落下を防ぐためのロック機構が付いています。
- パワーモジュールの両側面にあるリリースボタンを押してロックを解除し、パワーモジュールを取り外します。
- 空のパワーモジュールスロットの前面にフィラープレート(ある場合)を取り付けます。
- パワーモジュールは、再度取り付けるまで安全に保管してください。
警告
機器損傷の危険性- パワーモジュールは、温度が-15~40 °C(5~104 °F)、湿度が10~80%(結露なきこと)の環境で保管してください。
- パワーモジュールを保管する場合は、正規の保護パッケージを使用してください。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
- 下部の前面プレートを取り外します。
- 入力、バイパス、出力、中性点、DCの透明カバーの穴を通して、マルチメーターのプローブで電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
- 透明カバーを取り外します。
- 続行する前に、入力/バイパス/出力/DCバスバーの各電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
- UPSからすべての電源ケーブルを切断して取り外します。詳細については、電源ケーブルの接続またはNEMA 2穴プレートを使用した電源ケーブルの接続を参照してください。
- 上部カバーを取り外します。
- 上部UPSの前面からすべての信号ケーブルを切断して取り外します。モジュール式バッテリーキャビネット付きUPSシステムの場合:詳細については、モジュール式バッテリーキャビネットからの信号ケーブルの接続を参照してください。1+1簡易並列UPSシステムの場合:詳細については、1+1簡易並列システムのIMB信号線の接続を参照してください。
- 保守バイパスキャビネット付きUPSシステムの場合:UPSと保守バイパスキャビネットの間の相互接続用ハードウェアを取り外します。詳細については、保守バイパスキャビネットに付属している設置マニュアルを参照してください。すべての部品は再度取り付けるまで保管してください。
- 隣接するバッテリーキャビネット付きUPSシステムの場合:UPSと隣接バッテリーキャビネットの間の相互接続用ハードウェアを取り外します。詳細については、隣接バッテリーキャビネットに付属している設置マニュアルを参照してください。すべての部品は再度取り付けるまで保管してください。
- 取り外したすべてのプレートとカバーを再度取り付けます。詳細については、最終設置を参照してください。
- 該当する場合は、UPSから前面の耐震固定用金具を取り外します。再度取り付けるまで保管してください。
- UPSが設置スキッドキットGVSOPT027に設置されている場合は、設置スキッドからUPSを取り外します。詳細については、キットに付属している設置マニュアルを参照してください。
- UPSに前面パネルを再度取り付けます。
- UPSの前面パネルの下部にある2つのタブを斜めの角度でUPSに挿入します。
- 前面パネルストラップをUPSに再度取り付けます。
- 前面パネルを閉じ、2つのロックつまみをロックします。
- キャスターが床に完全に接するまでUPSの下部を持ち上げます。
- キャスターを床の上で転がしながらUPSを移動できるようになりました。
警告
転倒の危険- UPSのキャスターは、平らかつ均一で、硬く水平な表面でのみ移動可能です。
- UPSのキャスターは短距離(同じ建物内など)の運搬を目的としています。
- ゆっくりと動かし、床の状態やUPSのバランスに細心の注意を払ってください。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 - 該当する場合は、UPSから背面耐震固定用金具を取り外し、床から耐震固定用金具を取り外します。再度取り付けるまで保管してください。詳細については、耐震アンカーの取り付け(オプション)を参照してください。
- 長距離の運搬やUPSのキャスターに適さない環境での運搬:
警告
転倒の危険長距離の運搬やUPSのキャスターに適さない環境での運搬では、次のことを確認してください。- 運搬を行う担当者が必要な技能を持ち、十分な訓練を受けていること
- UPSを安全に持ち上げ、運搬するために適切なツールを使用すること
- 適切な防護物(包装や梱包など)を用いて製品を損傷から守ること
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。運搬の要件
-
最小パレット寸法の適切なパレットの中央にUPSを垂直に配置してください(680 mm x 1040 mm(27 in x 41 in))。パレットはUPSの重量(パワーモジュールが取り付けられていない状態で180 kg(397 lbs))に適したものを使用してください。
-
UPSをパレットに取り付けるには、適切な固定方法を採用してください。
-
元の出荷用パレットと元の運搬用金具の組み合わせは、破損していない状態であれば再利用可能です。
危険
転倒の危険- パレットにUPSを配置した後は、速やかに適切な方法でパレットに固定してください。
- 固定金具には、積み込み、運搬、積み下ろしの際の振動や衝撃に耐えられる強度が必要です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。警告
予期しない機器の動作フレームが曲がったり破損したりする可能性があるため、UPSをフォークリフト/パレットトラックでフレームに載せて直接持ち上げないでください。上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 - 次のいずれかを実行します。
- UPSを撤去する。または、
- UPSを新しい場所に移動させて取り付ける。
- UPSを新しい場所に取り付ける場合:設置マニュアルに従って、新しい場所にUPSを取り付けてください。取り付けの概要については、単機システムの設置手順、並列システムの設置手順、単機船舶システムの設置手順、または並列船舶システムの設置手順を参照してください。スタートアップは、Schneider
Electricが実施するものとします。
危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険スタートアップは、Schneider Electricが実施するものとします。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。