Tag UPS'en ud af drift eller flyt den til en ny placering
- Luk UPS'en helt ned – følg instruktionerne i UPS'ens betjeningsvejledning.
- Lås/afmærk alle afbrydere i vedligeholdelsesbypassskabet/vedligeholdelsesbypasspanelet/afbrydertavlen i positionen OFF (åben).
- Lås/markér alle batteriafbrydere på afbrydertavlen/i batteriløsningen i positionen OFF (åben).
- Fjern frontpanelet fra UPS'en.
- Lås/markér den interne vedligeholdelsesafbryder IMB i positionen OFF (åben).
- Fjern alle strømmoduler fra UPS'en:
FORSIGTIGTung lastStrømmoduler er tunge og kræver to personer til at løfte.- Et 20 kW strømmodul vejer 25 kg.
- Et 50 kW strømmodul vejer 38 kg.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.- Fjern skruerne, og tryk oplåsningskontakten ned.
- Træk strømmodulet halvt ud. En låsemekanisme forhindrer, at strømmodulet trækkes helt ud.
- Frigør låsen ved at trykke udløserknappen på begge sider af strømmodulet ned, og fjern strømmodulet.
- Installer en udfyldningsplade (hvis tilgængelig) foran den tomme strømmodulåbning.
- Opbevar strømmodulerne sikkert, indtil de geninstalleres.
ADVARSELfare for skade på udstyret- Opbevar strømmodulerne ved en omgivelsestemperatur på -15 til 40 °C, 10-80 % ikke-kondenserende luftfugtighed.
- Opbevar strømmodulerne i deres originale beskyttende emballage.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
- Fjern den nederste frontplade.
- Mål for og bekræft FRAVÆR af spænding med en multimetersonde gennem hullerne i det gennemsigtige dæksel for indgang, bypass, udgang, neutral og DC.
- Fjern det gennemsigtige dæksel.
- Mål for, og kontrollér, at der IKKE er spænding på hver indgang/bypass/udgang/DC-busbar, før du fortsætter.
- Frakobl og fjern alle strømkabler fra UPS'en. Se yderligere oplysninger i afsnittet Tilslut strømkablerne eller Tilslut strømkablerne ved anvendelse af NEMA 2-hulplader.
- Fjern topdækslet.
- Frakobl og fjern alle signalkabler fra toppen og fronten af UPS'en. Til UPS-system med modulær(e) batteriskab(e): Se yderligere oplysninger i afsnittet Tilslut signalkabler fra et modulært batteriskab. Til forenklet 1+1 parallelt UPS-system: Se yderligere oplysninger i afsnittet Tilslut IMB-signalkabler i et forenklet 1+1 parallelsystem.
- Til UPS-system med vedligeholdelsesbypassskab: Fjern sammenkoblingshardwaren mellem UPS'en og vedligeholdelsesbypassskabet. Se yderligere oplysninger i installationsvejledningen, der følger med vedligeholdelsesbypassskabet. Gem alle dele til genmontering.
- Til UPS-system med tilstødende batteriskab: Fjern sammenkoblingshardwaren mellem UPS'en og det tilstødende batteriskab. Se yderligere oplysninger i installationsvejledningen, der følger med det tilstødende batteriskab. Gem alle dele til genmontering.
- Genmonter alle fjernede plader og dæksler. Se yderligere oplysninger i afsnittet De sidste installationstrin.
- Fjern de seismiske frontforankringsbeslag (hvis de findes) fra UPS'en. Gem dem til genmontering.
- Hvis UPS'en er installeret på monteringssættet GVSOPT027, skal UPS'en tages ned fra monteringssoklen. Se yderligere oplysninger i installationsvejledningen, der følger med sættet.
- Installer frontpanelet på UPS'en igen:
- Hold frontpanelet på skrå, og før de to tapper nederst på frontpanelet ind i sprækkerne i UPS'en.
- Fastgør frontpanelets strop til UPS'en.
- Luk frontpanelet, og lås det fast.
- Løft UPS'ens fødder, indtil hjulene har fuld kontakt med gulvet.
- Nu kan du flytte UPS'en ved at rulle den hen over gulvet
på hjulene.
ADVARSELFare for at VÆLTE UDSTYRET- UPS'ens hjul er udelukkende beregnet til transport på flade, jævne, hårde og vandrette overflader.
- UPS'ens hjul er beregnet til transport over korte afstande (f.eks. inden i samme bygning).
- Bevæg dig i et langsomt tempo, og vær opmærksom på gulvets beskaffenhed og UPS'ens balance.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Fjern det bageste seismiske forankringsbeslag fra UPS'en, hvis installeret, og fjern de seismiske ankre fra gulvet. Gem dem til genmontering. Se yderligere oplysninger i afsnittet Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag.
- Ved transport over længere afstande eller under
forhold, der ikke er egnede for UPS'ens hjul:
ADVARSELFare for at VÆLTE UDSTYRETVed transport over længere afstande eller under forhold, der ikke er egnede for UPS'ens hjul, skal det sikres, at:- det personale, der udfører transporten, har de nødvendige færdigheder og har modtaget tilstrækkelig træning
- der bruges passende værktøj til at løfte og transportere UPS'en sikkert
- produktet beskyttes mod skader ved at bruge passende beskyttelse (som indpakning eller emballage).
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.Krav til transport:
-
Monter UPS'en i lodret position midt på en egnet palle med følgende minimumsmål: 680 mm x 1040 mm. Pallen skal kunne klare UPS'ens vægt (180 kg uden installerede strømmoduler).
-
Brug passende fastgørelsesudstyr til at montere UPS'en på pallen.
-
Den originale fragtpalle kan genbruges sammen med de originale transportbeslag, hvis begge dele er i ubeskadiget stand.
FAREFare for at VÆLTE UDSTYRET- UPS'en skal fastgøres korrekt til pallen, umiddelbart efter at det er blevet placeret på pallen.
- Fastgørelsesudstyret skal være stærkt nok til at modstå vibrationer og stød under læsning, transport og aflæsning.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSELUventede udstyrsreaktionLøft ikke UPS'en med en gaffeltruck/pallevogn direkte på rammen, da det kan bøje eller beskadige rammen.Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Gør et af følgende:
- Tag UPS'en ud af drift, ELLER
- Flyt UPS'en til et nyt sted for at installere den.
- Kun til installation af UPS'en på et nyt sted: Følg installationsvejledningen for at installere UPS'en på
det nye sted. Se Installationsprocedure for enkeltsystemer, Installationsprocedure for parallelsystemer, Installationsprocedure for enkelt marine-system eller Installationsprocedure for parallelle marine-systemer for installationsoversigt. Opstarten må kun udføres af
Schneider Electric.
FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUEROpstarten må kun udføres af Schneider Electric.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.