990-91111L-023

Klargjøre UPSen for TN-C/480 V «solid ground» jordingssystem

MERK: UPSen er forhåndskonfigurert for et TNS-jordingssystem.
MERK: 480 V «solid ground» jordingssystem (ingen nøytral kabeltilkopling) som bruker en samleskinne for potensialutligning, vil føre til en høyere lekkasjestrøm.
  1. Kun for TN-C/480 V «solid ground» jordingssystem (ingen nøytral kabeltilkopling): Monter den medfølgende samleskinnen for potensialutligning.

    UPS – TN-C / 480 V «solid ground» jordingssystem (ingen nøytral kabeltilkopling) vist forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?