990-91111L-031

Förbered UPS-enheten för TN-C/480 V solitt jordat ledarsystem

OBS: UPS:en är konfigurerad för TNS-ledningssystem
OBS: 480 V solitt jordat ledarsystem (ingen neutral anslutning) med en byglingsskena kommer att resultera i en högre läckström.
  1. Endast för TN-C/480 V solitt jordade ledarsystem (ingen neutral anslutning): Montera den medföljande skenan.

    Vy av UPS framifrån – TN-C/480 V solitt jordat ledarsystem (ingen neutral anslutning)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?