990-91111K-022

Bereid de UPS voor op het TN-C/480 V Solide Aardingssysteem

OPMERKING: De UPS is vooraf geconfigureerd voor een TNS-aardingssysteem.
OPMERKING: 480 V solide aardingssysteem (geen nulverbinding) met een verbindingsrail leidt tot een hogere lekstroom.
  1. Enkel voor TN-C/480 V solide aardingssysteem (geen nulverbinding): Installeer de meegeleverde verbindingsrail.

    Vooraanzicht van UPS - TN-C/480 V Solide Aardingssysteem (geen nulverbinding)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?