990-91111K-017

Preparazione dell'UPS per il sistema con messa a terra solida TN-C/480 V

NOTA: L'UPS è preconfigurato per il sistema di messa a terra TNS.
NOTA: Un sistema con messa a terra solida da 480 V (nessun collegamento neutro) in cui viene utilizzata una sbarra di collegamento avrà una corrente di dispersione maggiore.
  1. Solo per il sistema con messa a terra solida TN-C/480 V (nessun collegamento neutro): Installare la sbarra di collegamento fornita.

    Vista anteriore dell'UPS – sistema con messa a terra solida TN-C/480 V (nessun collegamento neutro)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?