990-91111L-018

TN-C/480 V直接接地システムのためのUPSの準備

注記: UPSはTNS接地システム用に事前設定されています。
注記: ボンディングバスバーを使用する480 V直接接地システム(中性点接続なし)では、結果として漏れ電流が高くなります。
  1. TN-C/480 V直接接地システム(中性点接続なし)の場合のみ:付属のボンディングバスバーを取り付けます。

    UPSの前面図 – TN-C/480 V直接接地システム(中性点接続なし)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?