990-91261C-022

De stroomkabels van een aangrenzende modulaire batterijbehuizing aansluiten

OPMERKING: De PE-kabel (0W49449), de DC-kabels (0W49426) en de benodigde bouten en moeren om de kabels aan te sluiten worden bij de modulaire batterijbehuizing geleverd.
  1. Zet de batterijschakelaar BB in de open positie (UIT) en koppel de batterijklemmen los van de voorkant van de batterijmodules in de modulaire batterijbehuizing(en).
  2. Verwijder de voorplaat van de UPS.

    Vooraanzicht van de UPS

  3. Sluit de PE-kabel (0W49449) op de PE-voedingsrail in de UPS aan.
  4. Sluit de DC-kabels (0W49426) op de DC-voedingsrails in de UPS aan.
  5. Leid de PE-kabel en de DC-kabels van de achterkant van de UPS naar de voorkant en naar boven in de opening tussen modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS.

    Achteraanzicht van de UPS

  6. Leid de PE-kabel en de DC-kabels in modulaire batterijbehuizing 1 en sluit de PE-kabel en DC-kabels in modulaire batterijbehuizing 1 aan.

    Vooraanzicht van aangrenzende modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS

  7. Plaats de voorplaat terug.
QR code for this page

Was dit nuttig?