990-91263A-026

Instalação final

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente elevada de curto-circuito. As precauções a seguir devem ser observadas ao se trabalhar com as baterias.
  • Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
  • Use ferramentas com cabos isolados.
  • Use óculos, luvas e botas de proteção.
  • Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.
  • Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.
  • Comprove se a bateria está inadvertidamente aterrada. Se aterrada inadvertidamente, remova a fonte do aterramento. O contato com qualquer parte de uma bateria ligada à terra pode causar choque elétrico. A probabilidade de choque pode diminuir se os aterramentos forem removidos durante a instalação e a manutenção (aplicável a equipamentos e fornecimentos remotos de baterias sem um circuito de fornecimento aterrado).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
risco de dano ao equipamento
Antes de instalar as baterias, aguarde o sistema estar preparado para ser ligado. O período desde a instalação da bateria até a ativação do sistema de nobreak não deve passar de 72 horas ou 3 dias.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Abaixe os pés niveladores dianteiros e traseiros do gabinete de baterias modulares com uma chave inglesa até que eles cheguem ao solo. Use um nível de bolha para verificar se o gabinete de baterias modulares está nivelado.
    AVISO
    Risco de dano ao equipamento
    Não mova o gabinete após abaixar os pés de nivelamento.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  2. Somente para ancoragem sísmica:
    1. Instale o suporte de fixação sísmico frontal no gabinete de baterias modulares com os parafusos M8 fornecidos.
    2. Instale o suporte de fixação sísmico frontal do gabinete de baterias modulares no solo. Use o equipamento apropriado para o tipo de solo. O diâmetro do orifício da fixação traseira é ø18 mm.
  3. Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição OFF (aberto).
  4. Coloque os módulos de baterias nos espaços. Preencha as prateleiras de baixo para cima.
  5. Gire para baixo a alça do módulo de bateria e prenda-a na prateleira com o parafuso fornecido.
  6. Reinstale as placas e tampas indicadas.
  7. Conecte os terminais da bateria à frente dos módulos de bateria.

    Vista frontal do módulo de bateria

  8. Reinstale a tampa da bateria.
  9. Reinstale o painel frontal.
    1. Insira as duas abas na parte inferior do painel frontal do gabinete de baterias modulares em um ângulo inclinado.
    2. Reconecte a alça do painel frontal ao gabinete de baterias modulares.
    3. Feche o painel frontal e trave com os dois botões de travamento.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.