Endelig installasjon
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk
støt eller høy kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler
må overholdes når du arbeider med batterier
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
ADVARSEL |
|---|
|
fare for skade på utstyret
Vent til systemet er klart til å slås på
før du installerer batteriene i systemet. Tiden mellom batteriinstallasjon
og oppstart av UPS-systemet må ikke overskride 72 timer eller
3 dager.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade,
eller skade på utstyret.
|
- Senk de fremre og bakre nivelleringsføttene på det modulære batterikabinettet med en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at det modulære batterikabinettet står vannrett (i vater).
- Kun for seismisk forankring:
- Monter det fremre seismiske forankringsbeslaget på det modulære batterikabinettet med de medfølgende M8-boltene.
- Fest det fremre seismiske forankringsbeslaget på UPSen til gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen – hulldiameteren i det fremre forankringsbeslaget er ø18 mm.
- Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV).
- Skyv batterimodulene inn i sporene. Fyll hyllene fra bunnen og oppover.
- Skyv batterimodulhåndtaket ned og fest håndtaket til hyllen med den vedlagte skruen.
- Monter de angitte platene og dekslene igjen.
- Kople batteriterminalene til forsiden av batterimodulene.
- Monter batteridekselet igjen.
- Monter frontplaten igjen.
- Sett de to tappene i bunnen av frontpanelet i det modulære batterikabinettet i skrå vinkel.
- Fest frontpanelremmen til det modulære batterikabinettet igjen.
- Lukk frontpanelet og lås med de to låseknappene.
FARE
ADVARSEL