990-5909B-012

Raccordement des câbles d'alimentation dans un système avec entrée des câbles par le bas

NOTE: Les câbles CC sont acheminés par le bas ou par le boîtier de câblage de l'ASI. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour installer les câbles CC.
NOTE: Les câbles d'entrée des systèmes à alimentation secteur double sont acheminés par le bas ou par le boîtier de câblage de l’ASI. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour installer les câbles d'entrée.
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Uniquement pour le système à alimentation secteur simple : Acheminez les câbles d'entrée et les câbles de charge via la partie inférieure de l'armoire de bypass de maintenance et raccordez-les au jeu de barres PE, aux jeux de barres d'entrée et aux jeux de barres de charge.
    • Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Acheminez les câbles de bypass et les câbles de charge via la partie inférieure de l'armoire de bypass de maintenance et raccordez-les au jeu de barres PE, aux jeux de barres de bypass et aux jeux de barres de charge.
  2. Les câbles d'alimentation doivent être attachés avec une corde en nylon 3/8 :
    1. Attachez les câbles d'alimentation aux traverses avec une corde comme illustré. Assurez-vous que la corde maintient les câbles fermement en place. Notez que L2 est acheminé sous la traverse et L1 et L3 sont acheminés sur la traverse devant les jeux de barres.

    Vue du côté gauche de l'armoire de bypass de maintenance - Alimentation secteur simple

    Vue du côté gauche de l'armoire de bypass de maintenance - Alimentation secteur double

Code QR pour cette page

Contenu utile ?